デザイン時に NetLogic を実行する
FactoryTalk Optix Studio
からデザイン時 NetLogic を実行します。前提条件
デザイン時 NetLogic を開発します。「NetLogic を作成する」を参照してください。
- デザイン時に NetLogic を実行するには
- [プロジェクトビュー]で、デザイン時 NetLogic を右クリックし、[を選択します。method_nameの実行]
実行
NetLogic の実行
ご質問やご意見