IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

呼び出し先の変数の値を返します。オプションの引数は、タイムアウト期間を設定します。
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

引数

timeoutMilliseconds
(double)
API が例外をスローするまでのタイムアウト期間 (ミリ秒単位)。
ヒント: 指定しない場合、引数の既定値は
30000
(30 秒) です。

戻り値

UAValue
変数の値。

次の例では、
Speed
変数値が読み取られ、情報メッセージで示されます。
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal