翻訳を管理する

C# API を使用して、
LocalizationDictionary
オブジェクト内の翻訳された文字列の読み取りまたは書き込みを行います。
API は
InformationModel
静的クラスによって提供されます。

LocalizedText
クラス

どの API も、自身の引数の中に
LocalizedText
C# クラスのインスタンスを持っており、
LocalizationDictionary
で翻訳されたキー / 行または特定の文字列を特定します。これには、次のプロパティが含まれます。
NamespaceIndex
(int)
LocalizationDictionary
が属するプロジェクトの名前空間の識別子。
ヒント:
LocalizationDictionary
が同じ NetLogic プロジェクト内にある場合、
NamespaceIndex
LocalizedText
の構築に指定する必要はありません。
TextId
(string)
文字列の翻訳を関連付けることができるキー。
LocaleId
(string)
ロケール ID。例:
en-US
Text
(string)
翻訳された文字列。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal