バージョン履歴コンテンツ

[バージョン履歴]
には、プロジェクトのローカルまたはリモート リポジトリにコミットされたすべての変更が表示されます。
[バージョン履歴]
のコンテンツの例には、次のようなものがあります。
項目
名前
説明
1
ユーザー イニシャル
リポジトリへの変更をコミットしたユーザーの最初の文字。
2
コミットメッセージと詳細
変更の説明、コミットの日時を含むコミット。 を選択してコミットを選択し、コミット内の変更を表示します。
3
ローカルまたはリモート リポジトリ インジケーター
アイコンはコミットが含まれるリポジトリを示します。
[ローカル履歴]
は、コミットがローカル リポジトリにあることを示します。
[リモート履歴]
は、コミットがリモート リポジトリにプッシュされることを示します。
4
変更内容
以前のバージョンからのコミットの変更を示します。オブジェクトを展開すると、オブジェクトで変更された値がハイライトされます。
5
フィルタ
[すべて]
を選択してプロジェクトの内容全体を表示するか、
[更新]
を選択して選択したコミットへの変更のみを表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal