プロジェクトのバージョンを比較する
[履歴の表示]
でコミットされた 2 つの異なる変更を選択して、プロジェクトの 2 つの異なるバージョンを比較します。- 開いているプロジェクトで、を選択します。[履歴の表示]
- [バージョン履歴]で、2 つの異なるコミットのを選択して比較します。ヒント: コミット間の違いがハイライトされます。
- (オプション)[バージョン履歴]に表示されるコンテンツを切り替えるには、次のいずれかを選択します。
- [すべて]。プロジェクト内のすべてのコンテンツを表示するように切り替えます。
- [更新]。選択したコミット間の差分のみを表示するように切り替えます。これがデフォルトです。
履歴
比較
ご質問やご意見