プレビューをプルする

リモートリポジトリから変更をプルして、ローカルプロジェクトとリモートプロジェクト間の競合を確認します。
プレビューには、変更された値と削除されたオブジェクトが表示されます。ローカルプロジェクトの変更またはリモートプロジェクトの変更を保持します。
[プルプレビュー]
の例には、次のものが含まれます。
項目
説明
1
ハイライトされた競合または変更の行。
2
[すべてのローカルの取得]
を選択して、ローカルの変更をすべて受け入れます。
[すべてのリモートの取得]
を選択して、リモートリポジトリ内のすべての変更を受け入れます。
3
[すべて]
のプロジェクトコンテンツ、プロジェクトへの
[更新]
のみ、またはプロジェクト内の
[競合]
のみを表示することにより、プレビューの変更をフィルター処理します。
4
Sort descending
を選択すると次の競合に移動して展開し、
Sort ascending
を選択すると前の競合に移動します。
5
行の左側にある競合を選択して、ローカルの変更を受け入れます。
[ローカル履歴]
はローカル コンテンツを示します。値の変更が示され、削除されたオブジェクトには取り消し線が引かれます。
6
リモートでの変更を受け入れるには、行の右側の競合を選択します。
[リモート履歴]
.はリモート コンテンツを示します。値の変更が示され、削除されたオブジェクトには取り消し線が引かれます。
7
行のアイコンは以下を示します。
  • Preview conflicts
      ローカルプロジェクトとリモートプロジェクトの間に競合が存在します。
  • Preview resolved
    競合は、行のローカルまたはリモートの変更を選択することによって解決されました。
  • Preview changes
    ローカルまたはリモートのプロジェクトに変更が存在します。
  • Preview additions
    オブジェクトが追加されました。
  • Preview deletions
    オブジェクトが削除されました。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal