リモート プロジェクトを開く
リモート プロジェクトを開き、他のユーザーが編集する共有プロジェクトを表示します。
他のユーザーが行った変更をプルして、変更を反映または追加変更を行う前に、プロジェクトの最新バージョンを確認します。
- 開いているプロジェクトがある場合は、を選択して、[プロジェクト][プロジェクトを閉じる]を選択します。
- [閉じる]を選択するか、保存する変更がある場合は、[保存して閉じる]を選択します。
- [新規プロジェクトの作成]で、[開く]を選択し、[リモート]を選択します。
- [開始] ページで、次の操作を行います。
- [リモート URL]。リモート リポジトリの URL を入力します。これは、プロジェクトをリモートで保存する場所です。URL がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。ヒント: プロジェクト名とリポジトリ名は、大文字と小文字を含めて同じである必要があります。
- [場所]。リモート リポジトリにプッシュする前に変更を保存してコミットするローカル コンピューター上のフォルダーを入力します。デフォルトの場所はです。C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixを選択して、別の場所を参照します。[ファイルの参照]ヒント:FactoryTalk Optix Studioにサインインしている場合、[リモート URL]または[場所]を知っている必要はありません。[新規プロジェクトの作成]には、アカウントでアクセス可能なすべての潜在的なリポジトリと、開くことができるすべてのプロジェクトが自動的に表示されます。
- [開く]を選択します。ステータスバーに「リモートからプロジェクトを開く」と表示され、新規プロジェクトがリモート リポジトリと同じ名前で開きます。
- メイン ツールバーでが青色で、数字が含まれている場合は、プロジェクトの最新バージョンを表示するためにプルする必要があるリモート リポジトリで変更がコミットされています。「リモートでの変更をプルできます」というメッセージがステータスバーに表示されます。[リモートからのプル]
- を選択します。「[リモートからのプル]リモートからプロジェクトを取得」というメッセージがステータスバーに表示されます。リモート リポジトリの変更とローカル プロジェクトの変更の競合は、[プルプレビュー]でハイライトされます。[プルプレビュー]の緑色の行には、競合ではなく、リモート リポジトリからの変更が表示されます。
- [プルプレビュー]で、ハイライトされた競合を展開して、競合している値を表示します。
- 保持するコンテンツのバージョンを選択します。
- 個々のローカル変更。ハイライトされた行で、左側のを選択します。[ローカル履歴]
- すべてのローカルの変更。プレビューの上部にある[すべてのローカルの取得]を選択します。
- 個々のリモート変更。ハイライトされた行で、右側のを選択します。[リモート履歴]
- すべてのリモートの変更。プレビューの上部にある[すべてのリモートの取得]を選択します。ヒント:[プルプレビュー]の行のアイコンは、次のことを示します。
- ローカル プロジェクトとリモート プロジェクトの間に競合が存在します。
- 競合は、行のローカルまたはリモートの変更を選択することによって解決されました。
- ローカルまたはリモートのプロジェクトに変更が存在します。
- オブジェクトが追加されました。
- オブジェクトが削除されました。
- [受け入れてプッシュ]を選択して選択した変更を受け入れるか、[キャンセル]を選択してリモート プロジェクトの競合をすべて拒否し、ローカル プロジェクトの値を保持します。
プロジェクトが開き、ステータスバーに「
プロジェクトがリモートで同期されました
」というメッセージが表示されます。共有
リモート プロジェクト
ご質問やご意見