セッション

プロジェクトの
[プロジェクトビュー]
に、ユーザーインターフェイスを含む UI フォルダーがある場合、そのプロジェクトは、インタラクティブセッションを生成するプレゼンテーションエンジンを使用する必要があります。
インタラクティブセッション:
  • 各インタラクティブセッションの開始ウィンドウを作成します。
  • ランタイムにユーザーにインタラクティブ ユーザーインターフェイスを表示します。
  • デザイン時に追加されたグラフィックオブジェクトのインスタンスが含まれます。グラフィックオブジェクトのインスタンスを、動的ナビゲーション ロジック、コントローラ ステータスに基づくマシンまたはプロジェクトのグローバルステータス、またはユーザー許可とセッションロケールのセッション ステータスに基づいて構築します。ロジックは、ナビゲーションパネル、NetLogic、またはオブジェクトの表示と非表示によって作成できます。
セッションは、ランタイムセッションのインスタンスにアクセスするたびに自動的に生成されます。たとえば、WebPresentationEngine にアクセスするたびに、NativePresentationEngine セッションに添付されていない独立したセッションを作成します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal