セッションノード
{セッション}
エイリアスは、現在のランタイムセッションの [セッション]
ノードを指します。FactoryTalk Optix Studio
は、[セッション]
ノード内のノードとのダイナミックリンクを自動的に作成します。セッション ノードには、次のものが含まれます。
ノード | 説明 |
---|---|
グループ | グループを定義して、プロジェクト内で使用できます。各グループには値が表示されます。
|
MeasurementUnits | 利用可能な数量のリスト。各数量には、ロケールに基づくプロパティがあります。
|
ロケール | セッションロケール ID の配列。このノードは、ユーザーインターフェイスがサポートするすべてのロケールを指定します。 |
ユーザー | ユーザーのプロパティ:
|
ロール | ロールを定義して、プロジェクト内で使用できます。各ロールには値が次のように表示されます。
|
ご質問やご意見