プロジェクトの秘密の暗号化
特定の組織内のプロジェクトに含まれる機密データを暗号化します。
要件
プロジェクト シークレットを暗号化するには、プロジェクトの作成時または既存のプロジェクトの保存時に、次の手順を実行します。
- FactoryTalk HubにFactoryTalk Optix Studioでログオンする。
- 組織の一部になります。
- [秘密の暗号化]を選択します。
暗号化範囲
FactoryTalk Optix
:- プロジェクト内のパスワードを暗号化します。
- カスタムオブジェクトをパスワードデータタイプで暗号化します。
- プロジェクト情報モデルを表すプロジェクトYAMLファイルでは、ValueノードをSecretValue暗号化テキスト値のノードに置き換えます。
暗号化されたシークレットを持つプロジェクト
FactoryTalk Optix
は、暗号化されたプロジェクトをさまざまな方法で処理します。- プロジェクトの作成に使用した組織にアクセスできないときに、暗号化されたプロジェクトを開くと、すべてのプロジェクトシークレットが空白になります。
- 暗号化されたプロジェクトを暗号化されていないプロジェクトとして保存すると、すべてのシークレットが削除されます。ヒント: ユーザー パスワードはシークレットとは見なされず、FactoryTalk Hub キーで暗号化されません。
- 暗号化されたプロジェクトを暗号化されていないクライアントに配置すると、警告メッセージが表示されます。詳細については、「ターゲットデバイスでのプロジェクトの暗号化」を参照してください。
- 暗号化されたプロジェクトから暗号化されていないプロジェクトにオブジェクトを貼り付けると、シークレットは空白になります。
- 暗号化されたプロジェクトのテンプレートライブラリにオブジェクトを追加すると、シークレットが空白になります。
- パスワードをテキストとしてクリップボードに貼り付けることは、暗号化されたプロジェクトでは無効になります。
暗号化
ご質問やご意見