ノードを検索する

[プロジェクトビュー]
[検索]
を使用すると、ツリー構造内のプロジェクト ノードを検索およびフィルタリングできます。
  • [プロジェクトビュー]
    で、次のいずれかの操作を行います。
    • [プロジェクト] ノードを検索するには、
      [検索]
      に検索クエリを入力します。
    • 検索クエリを消去するには、
      [検索]
      Close
      を選択します。
    • プロジェクト ノードをタイプで絞り込むには、
      [検索]
      を選択し、クエリに含めるノード タイプを選択または消去します。
    • すべてのフィルタをクリアするには
      [検索]
      を選択し、
      [すべてのフィルタをクリア]
      を選択します。
    n:
    Node_ID
    を入力して、 を使用してプロジェクト ノードを検索できます
    例:
    n: 85/00000000000123456
    ヒント: また、検索クエリとして「/」の後に数値文字列だけを入力することもできます。文字列はプロジェクト ノードごとに一意です。
    例:
    n: 00000000000123456
    検索のトリガーを発動するには、少なくとも 4 文字の NodeID が必要です。また、 のみ、たとえば 
    n: 8/
    n: 123/
    のように、長さを指定せずに検索することもできますが、この場合、検索に時間がかかることがあります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal