OPC UA コンパニオン仕様
デフォルトでは、
FactoryTalk Optix Studio
は選択された OPC UA コンパニオン仕様
に限定的なサポートを提供します。サポートされているコンパニオン仕様
コンパニオン仕様
デフォルトでは、以下の
コンパニオン仕様
を FactoryTalk Optix Studio
で使用することができます。- DI
- PackML
- Machinery
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC v2
さらに
コンパニオン仕様
をサポートするには、これらをプロジェクトにインポートします。インポートされた コンパニオン仕様
が OPC UA 要件に準拠していない場合、FactoryTalk Optix Studio
は警告を表示します。[タイプビュー]
には コンパニオン仕様
ノードの [コンパニオン仕様]
フォルダー内で利用可能なノードが表示されます。制限
制限 | 説明 |
---|---|
オプションのオブジェクトインスタンス宣言は作成されません | たとえば、 WSMachineType は Weihenstephan 仕様のオブジェクトです。これには、作成されないオプションのオブジェクトインスタンス宣言(Counters ) が含まれています。 |
EU 変数は、異なる親によって共有されている場合に複製されます | ベンダーが工学単位変数を宣言し、複数のノードから参照する場合、工学単位を参照するノードごとに工学単位変数が複製されます。 |
親ノードは 1 つだけ表示されます | Aggregates リファレンス、Organizes リファレンス、または継承されたリファレンスを持つ複数のノードによって参照されるノードを持つ情報モデルをインポートする場合は、1 つのノードのみをインポートします。 |
ご質問やご意見