テンプレートをインポートする
オブジェクト、オブジェクトタイプ、変数をプロジェクトに追加するには、
[プロジェクトビュー]
のノードにテンプレートを配置します。
ヒント:
テンプレートがグラフィックオブジェクトの場合は、グラフィック エレメントをライブラリからエディターにドラッグできます。
- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- (オプション)[ライブラリ]でを選択し、[ライブラリエレメントのパスを保持]を選択します。ヒント:デフォルトでは、依存関係のあるテンプレートをインポートすると、オブジェクトはインポートされたテンプレートの親ノードに作成されます。ライブラリエレメントのパスを保持すると、テンプレートの依存関係を元のノードにインポートできます。たとえば、[ライブラリエレメントのパスを保持]を有効にすると、[モデル]フォルダーにあるオブジェクトに依存するウィジェットをインポートすると、オブジェクトは[モデル]フォルダーに再作成されます。
- いずれか:
- テンプレートをライブラリから[プロジェクトビュー]のノードにドラッグします。
- グラフィックオブジェクトテンプレートを[ライブラリ]からエディタまたは[プロジェクトビュー]にドラッグします。
- テンプレートがオブジェクトタイプの場合は、次のいずれかを選択します。
- [タイプとしてインポート]。テンプレートに基づくオブジェクトタイプをプロジェクトに追加します。
- [インスタンスとしてインポート]。テンプレートに基づくオブジェクト インスタンスをプロジェクトに追加します。
ご質問やご意見