画像を編集する

キャンバス上の画像を編集して、画像オブジェクトに表示される画像を編集します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    をダブルクリックして、別のタブでエディターを開きます。
  2. キャンバスで、変更する画像をダブルクリックします。
    注: また、
    [プロジェクトビュー]
    で画像をダブルクリックしてエディターでタブを開くことで、
    [プロジェクトビュー]
    から画像を編集することもできます。
  3. [ファイルの選択]
    で、表示する画像を選択し、
    [選択]
    を選択します。
    ヒント:
    [ファイルの選択]
    に画像が表示されない場合は、
    [ファイルのインポート]
    を選択し、
    [ファイルのインポート]
    でインポートする画像を選択し、
    [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal