スパークラインを構成する

スパークライン オブジェクトに表示するデータのソースを構成します。スパークライン オブジェクトのプロパティを調整します。
重要: ポリラインをスパークラインのコンテナとして使用しないでください。
  1. [プロジェクトビュー]
    [スパークライン]
    オブジェクトを含むノードを右クリックし、
    [新規]
    [データコントロール]
    [スパークライン]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [ペンの値]
    と、データを取得するノードまたはデータベースとの間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. (オプション) スパークラインのプロパティを構成します。
    • [ペンの色]
      。スパークライン ペンの色。
    • [ペンの太さ]
      。スパークライン ペンの太さ。
    • [時間ウィンドウ]
      。スパークライン時間範囲。
    • [更新時間]
      。スパークライン更新時間。
    • [Y 軸最大値]
      。Y 軸の最大値。
    • [Y 軸最小値]
      。Y 軸の最小値。
    • [範囲高]
      。範囲の上限値。
    • [範囲低]
      。範囲の下限値。
    • [範囲の色]
      。範囲背景の色。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal