ヒストグラムチャートを構成する

[ヒストグラムチャート]
オブジェクトを構成して、プロジェクト ノードまたはデータベースからデータを取得します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    で、コンテナを右クリックし、
    [新規]
    [データコントロール]
    [ヒストグラムチャート]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [モデル]
    プロパティとノードの間にダイナミックリンクを作成します。
    選択したノード
    サンプル クエリ
    コンボボックス
    データベースオブジェクト
    SELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50
    データベーステーブルに含まれる値。
    プロジェクトノード
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"
    すべての直接の子ノードの属性またはプロパティの値。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. (オプション)
    [ItemKind]
    を設定して、オブジェクトに表示する項目の種類を指定します。
    ヒント:
    [ItemKind]
    プロパティは、子ノード間で認識されるオブジェクトタイプまたは変数タイプで自動的に設定されます。
    たとえば、
    [Motor]
    オブジェクトタイプの複数のインスタンスを含むフォルダーノードに基づくモデルの場合、
    [ItemKind]
    は自動的に タイプへのリファレンスが設定されます。この場合、表示される値は、異なるインスタンス (など) の属性またはプロパティです。
  4. [ラベル]
    などの変数引数との間にダイナミックリンクを作成することにより、チャートラベルを構成します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal