コンボボックス

ランタイム時にドロップダウン リストから項目を選択します。

ユース ケース

目的の項目を選択し、関連データを表示します。たとえば、[モーター オブジェクト] または [レシピスキーマ] を選択します。

コンボボックス - 折りたたまれた状態
コンボボックス - 展開された状態
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal