ウィンドウ
ルート コンテナ。プレゼンテーションエンジンでは、ランタイムで初期ユーザーインターフェイスを指定するためにウィンドウを設定することができます。
ユース ケース
ウィンドウは各プロジェクトに存在する必要があります。ウィンドウはオブジェクトタイプであり、インスタンスを持つことはできません。ウィンドウ オブジェクトには、ユーザーインターフェイス内のすべてのオブジェクトと、それらのオブジェクトのロジックが含まれています。
ヒント:
複数のウィンドウ オブジェクトを作成して、さまざまなプレゼンテーションエンジンで使用できます。「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
[X]
、[Y]
、および [常に上]
の各プロパティは、ネイティブのプレゼンテーションエンジンにのみ適用されます。ウィンドウ
ご質問やご意見