画面
画面を使用して、特定のインターフェイスを構成するオブジェクトをグループ化します。
画面タイプとインスタンス
プロジェクトの保守性を最適化するには、画面オブジェクトタイプを作成してから、パネルローダーまたはナビゲーションパネルで使用します。これにより、親画面タイプを編集して、すべての画面インスタンスを変更することができます。
画面フォルダー
Rockwell Automation
では、[プロジェクトビュー]
の フォルダーにスクリーンタイプを作成することをお勧めします。画面タイプは、プロジェクトのさまざまなノード (UI フォルダーなど) に作成することもできます。各新規プロジェクトには、空の
[画面]
フォルダーが含まれています。
ヒント:
プロジェクトに
[画面]
フォルダーが含まれていない場合は、画面フォルダーを追加するを参照してください。画面
ご質問やご意見