ドロップダウンボタンを構成する
[ドロップダウンボタン]
オブジェクトをコンテナオブジェクトタイプとリンクして構成します。- [プロジェクトビュー]で、ドロップダウンボタンを選択したときに表示されるコンテナオブジェクトタイプを作成します。詳細については、「グラフィックオブジェクトタイプを作成する」を参照してください。例えば、パネル タイプを作成します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[パネル]プロパティとコンテナ オブジェクトタイプの間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ドロップダウン
ドロップダウンボタン
ご質問やご意見