スイッチ

ブール値を設定および表示します。

ユース ケース

FactoryTalk Optix アプリケーション
内の機能を有効化または無効化します。たとえば、データを視覚化するグラフを切り替えます。

オプションのテキストでスイッチを無効化
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
オプションのテキストでスイッチを有効化
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal