LED

ブール値をオン LED またはオフ LED の形式で表示します。

ユース ケース

アラーム ステータス、機械コンポーネント機能、またはソフトウェア機能を信号で送ります。

非アクティブ LED
Animated graphic showing a red LED light being either on or off
アクティブ LED
Animated graphic showing a red LED light being either on or off
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal