範囲が移行したイベントを構成する

変数またはオブジェクトのプロパティの値が特定の範囲内または範囲外である場合にメソッドをトリガーします。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、オブジェクトまたは変数を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、変数またはプロパティを右クリックし、
    [新規]
    [範囲が移行したイベント]
    を選択します。
    ヒント: 必要に応じて、
    Add
    を選択して変数を追加します。
  3. [イベント]
    [移行]
    から以下を選択します。
    • In (除外)
    • Out (除外)
    • In (包括)
    • Out (包括)
    項目
    説明
    範囲
    移行値
    メソッドの実行
  4. [移行元]
    プロパティを設定します。
    ヒント: しきい値を入力するか、しきい値にダイナミックリンクを追加できます。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  5. [移行先]
    プロパティを設定します。
    ヒント: しきい値を入力するか、しきい値にダイナミックリンクを追加できます。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  6. [VariableTransitioned]
    の横にある
    Add
    を 選択します。
  7. メソッドの選択:
    • グローバルメソッドの場合は、
      [コマンド]
      を展開します。
    • ローカルメソッドの場合は、メソッドを公開しているノードを展開するか (たとえば、
      [データグリッド]
      ノードは
      [更新]
      メソッドを公開しています)、特定の NetLogic に関連するノードを展開します。
  8. (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
  9. (オプション)その他のメソッドを選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal