データベーステーブルデータを表示する

データベーステーブルを
[データグリッド]
オブジェクトにドラッグすることにより、データベーステーブルに保管されているデータを表示できます。
  1. データベーステーブルデータを表示するには
  2. [プロジェクトビュー]
    でノードを右クリックし
    [新規]
    [データコントロール]
    [データグリッド]
    を選択します。
    たとえば、
    [MainWindow (type)]
    を右クリックします。
  3. [データグリッド]
    オブジェクトをダブルクリックして、エディターで開きます。
  4. [プロジェクトビュー]
    で、
    [データベース]
    オブジェクトを選択します。
  5. [プロパティ]
    から、データベーステーブルをエディターの
    [データグリッド]
    オブジェクトにドラッグします。
    [データグリッド]
    オブジェクトには、データベーステーブルに格納されているデータが表示されます。
  6. (オプション) ランタイムにリアルタイムで更新されたデータを表示するには、
    [データグリッド]
    オブジェクトの
    [更新]
    メソッドを呼び出します。
    ヒント:
    [更新]
    メソッドを
    [ボタン]
    オブジェクトの
    [MouseClick イベント]
    と関連付けることができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal