リニアコンバータ

生データ値を、入力に適用されるリニア関係に基づいてスケーリングされた値に変換します。

プロパティ

プロパティ
説明
勾配
ラインの勾配。
切片
ラインの勾配が通過する Y 軸上のポイント。
モード
ダイナミックリンクの方向:
  • ソース ノードから親ノードに読み取ります。
  • 親ノードからソース ノードに書き込みます。
  • ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。

ソース

変換する生の値を含む変数。

出力

構成されたリニア変換に基づいてスケーリングされた値。

ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal