キー値コンバータ
キー値ペアのテーブルに基づいて、ソースの値を対応する親の値に変換します。キー値コンバータは、色などの異種データを値に変換します。
キーと値のエディター
高度なダイナミックリンクエディターでキー値コンバータの横にある
を選択すると、キー値エディターを開くことができます。


項目 | 名前 | 説明 |
---|---|---|
![]() | コンバータ パス | コンバータへのパス。 |
![]() | ![]() | キーと値のテーブル行を追加します。 |
![]() | [削除] | 選択したキーと値の表の行を削除します。 |
![]() | データタイプ | キーまたは値のデータタイプを示します。別のデータタイプを選択する場合に選択します。 |
![]() | キー | コンバータ キー (ソース値)。 |
![]() | 値 | 同じ行のキーに対応する値 (出力値)。
ヒント:
最初の行の値が既定値です。ソース値がどのコンバータ キーとも対応しない場合、コンバータは既定値を返します。
|
プロパティ
プロパティ | 説明 |
---|---|
モード | ダイナミックリンクの方向:
|
ソース
キーに対応する値を持つ変数。
出力
マップ内のキーと関連付けられた値。
例

キー値
キー値コンバータ
キー値エディター
ご質問やご意見