Micro コントローラドライバ
Micro コントローラドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。
サポートされているコントローラ
Micro コントローラドライバは、
Micro800™
コントローラと MicroLogix™
1400 コントローラ、および SLC 500 コントローラをサポートしています。
ヒント:
1761-NET-ENI(W) モジュールを使用して、サポートされているコントローラのシリアルポートと通信する場合、FactoryTalk Optix と連動するには、シリーズ C またはシリーズ D 1761-NET-ENI(W) モジュールを使用する必要があります。
コントローラ タグのインポート
Micro コントローラドライバを使用すると、オンラインモードの
Micro800
コントローラからタグをインポートできます。この通信ドライバは、コントローラ プロジェクトで定義されたカスタム データタイプ のインポートをサポートしています。
データタイプ
Micro コントローラドライバは以下のデータタイプをサポートしています:
データタイプ | FactoryTalk Optix データタイプ |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
Micro コントローラ
Micro コントローラドライバ
ご質問やご意見