ステーション接続状況ウィジェットを追加する

ステーション接続状況ウィジェットを追加して、コントローラの接続ステータスをモニターします。
  1. ステーション接続状況ウィジェットを追加するには
  2. メイン ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. [ライブラリ]
    で、
    Station Connection Status
    を検索します。
  4. [コンポーネント]
    で、
    [ステーション接続状況]
    [MainWindow (type)]
    または
    [プロジェクトビュー]
    の別の UI コンテナにドラッグします。
  5. [プロパティ]
    で、
    [ステーション]
    とモニターする通信ドライバ ステーション間のダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ランタイムに、ウィジェットには次の LED ステータス インジケーターが表示されます。
  • 緑色 LED
    。コントローラに接続されています。
  • 赤色 LED
    。コントローラから切断されました。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal