認証プロパティ

モデルのみ
プロパティ
説明
デフォルトユーザーフォルダー
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたユーザーを含むフォルダー。
ヒント: ユーザー オブジェクトが格納されるデフォルトのフォルダーは
[セキュリティ]
[ユーザー]
です。ドメイン ユーザーがランタイムにログインすると、対応するユーザー オブジェクトが指定されたフォルダーに表示されます。
ローカルのみ
プロパティ
説明
デフォルトユーザーフォルダー
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたユーザーを含むフォルダー。
ヒント: ユーザー オブジェクトが格納されるデフォルトのフォルダーは
[セキュリティ]
[ユーザー]
です。ドメイン ユーザーがランタイムにログインすると、対応するユーザー オブジェクトが指定されたフォルダーに表示されます。
デフォルトドメイン名
ランタイムにログオンするドメインユーザーのデフォルトドメイン名。
ヒント:
サーバーアドレスを取得するには、PowerShell でコマンド
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
を入力します。ここにある
ftoptix.local
には Active Directory サーバーのドメイン名を指定し、サーバーの DNS をコピーします。
[デフォルトドメイン名]
を空白のままにすると、ドメイン名は、
Windows
クライアントが参加する Active Directory ドメインに基づいて設定されます。
ドメインのみ。ドメインとローカル。ドメイン、ローカル、およびモデル
プロパティ
説明
デフォルトユーザーフォルダー
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたユーザーを含むフォルダー。
ヒント: ユーザー オブジェクトが格納されるデフォルトのフォルダーは
[セキュリティ]
[ユーザー]
です。ドメイン ユーザーがランタイムにログインすると、対応するユーザー オブジェクトが指定されたフォルダーに表示されます。
デフォルトドメイン名
ランタイムにログオンするドメインユーザーのデフォルトドメイン名。
ヒント:
サーバーアドレスを取得するには、PowerShell でコマンド
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
を入力します。ここにある
ftoptix.local
には Active Directory サーバーのドメイン名を指定し、サーバーの DNS をコピーします。
[デフォルトドメイン名]
を空白のままにすると、ドメイン名は、
Windows
クライアントが参加する Active Directory ドメインに基づいて設定されます。
ドメインサーバーアドレス
Active Directory または LDAP サーバーのアドレス。
ヒント:
サーバーアドレスを取得するには、PowerShellでコマンド
nslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local
を入力します。ここにある
ftoptix.local
には Active Directory サーバーのドメイン名を入力し、インターネットアドレスをコピーします。
[デフォルトのサーバー アドレス]
を空白のままにすると、Active Directory サーバーのアドレスは
Windows
クライアントが参加する Active Directory ドメインに基づいて設定されます。サーバー アドレスにポートを指定しない場合は、デフォルトの 389 ポートが使用されます。
CA 証明書ファイル
Base64 CA 証明書ファイル。
ヒント:
[CA 証明書ファイル]
を空白のままにすると、ローカル
Windows
マシンがユーザーの認証に使用されます。CA 証明書ファイルは、特定の LDAP サーバーに対して認証を行うため、または Linux クライアントを使用するために必要です。
ヒント:
項目を検索するには、
[ファイルの選択]
で検索する項目名の入力を開始します。
[ファイルの選択]
にファイルが表示されない場合は
[ファイルのインポート]
を選択し
[ファイルのインポート]
でインポートするファイルを選択し
[選択]
を選択します。
一般的な構成例については、「OAuth 2.0 の構成例」を参照してください。
OAuth 2.0
プロパティ
説明
発行者
JSON Web Token (JWT) の認証サーバーと発行者バリデーターのベース URL。
認証パス
サーバー上の認証パス。例:
/oauth/authorize
トークン パス
トークンを取得するためのエンドポイント パス。例:
/oauth/token
JWKS パス
JSON Web キー セット (JWKS) を取得するためのエンドポイント パス。例:
/.well-known/jwks.json
リダイレクト URI
ユーザーログインの成功時に Web ブラウザで開くアドレス。
ヒント: リダイレクト URI は文字列として読み取られ、Web ブラウザには到達しません。任意の URI を使用できます。
クライアント ID
FactoryTalk Optix
認証サーバー上のプロジェクトのクライアント ID。
追加のスコープ
既定の openid スコープとプロファイル スコープに追加されたスコープ。例:メール スコープ。
名前要求
ユーザー名の名前要求。
グループ要求
文字列の配列内のグループ名に対するグループ要求。例:
["group1", "group2"]
オーディエンス
JWT トークン オーディエンス (クライアント ID がデフォルト)。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal