監査署名

監査署名により、重要なタスクに対して追加の確認が強制され、プロジェクトのセキュリティが向上します。監査署名を設定して、特定のユーザーまたはグループが選択した
FactoryTalk Optix アプリケーション
エリアにアクセスしたときや、特定のアクションを実行したときに、電子署名ワークフローをトリガーします。
ヒント: たとえば、ユーザーがリニアゲージと関連付けられた変数値を変更すると、電子署名ワークフローがトリガーされる場合があります。

電子署名ワークフロー

特定の条件が発生した場合に、ユーザーに電子署名ワークフローを完了するように要求できます。既定では、すべてのワークフローで、ユーザーはオプションのメモを入力できます。
ConfirmWorkflow
特定のアクションを実行するには、ユーザーが
[確認]
を選択する必要があります。
[ConfirmWorkflow] を使用すると、適用する変更の概要を示す確認プロンプトをユーザーに提供できます。
ConfirmWorkflow
SignWorkflow
特定のアクションを実行するには、ユーザーが認証して
[確認]
を選択する必要があります。
[SignWorkflow] を使用すると、ユーザーに ID 認証を適用および要求する変更の概要をユーザーに提供できます。
SignWorkflow
DoubleSignWorkflow
2 人のユーザーが自分の ID を認証し、
[確認]
を選択して特定のアクションを実行する必要があります。
このワークフローを使用すると、ユーザーと別の承認されたユーザーに ID 認証を適用および要求する変更の概要をユーザーに提供できます。
DoubleSignWorkflow
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal