アクティブなアラームを表示する

グラフィックオブジェクトの
[アクティブ]
プロパティを構成して、ランタイムにアラームが表示されるようにします。グラフィックオブジェクトの
[アクティブ]
変数をアラームの
アクティブ
変数にダイナミックにリンクします。ランタイムにアラームがアクティブになると、グラフィック エレメントの外観が変わります。
[アクティブ]
変数は、スクリプトや NetLogic を必要としません。たとえば、デジタルアラームを作成してから、LED などのグラフィック エレメントの
[アクティブ]
プロパティをデジタルアラームまたはその他のアラームの
[アクティブ]
変数にバインドできます。LED は、アラームが構成された制限値または状態に達すると、ランタイムに点灯します。
前提条件
  • ウィンドウに LED グラフィックオブジェクトを追加する
  • アラームを作成し、構成する
  1. アクティブなアラームを表示するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、LED を含むウィンドウを開き、LED を選択します。
  3. LED の
    [プロパティ]
    [アクティブ]
    で、
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択します。
  4. [ダイナミックリンクエディター]
    で、
    [アラーム]
    フォルダーを展開し、アラームを展開します。
  5. アラームの
    [アクティブ]
    変数を選択します。
    排他および非排他アラーム タイプの場合、特定のアラーム状態 (上上限、上限、下限、または下下限) へのダイナミックリンクを作成できます。
  6. [選択]
    を選択します。
アラームがアクティブになると、LED が
[プロパティ]
に示されている色で点灯します。LED のデフォルトの色は赤です。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal