ダイナミック アラーム メッセージを作成する

アラームがアクティブのときにランタイム時に表示されるアラーム メッセージを作成します。たとえば、アラームがアクティブのときに、フロー率またはレベルが危険なほど低いことを示すメッセージを作成します。
  1. ダイナミック アラーム メッセージを作成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で [アラーム] を選択します。
  3. [プロパティ]
    [メッセージ]
    で、
    [ダイナミックリンクの追加]
    を選択し、
    [詳細]
    を選択します。
  4. [ダイナミックリンクエディター]
    [メッセージ]
    で、
    Add
    を選択して、
    [文字列フォーマッター]
    を選択します。
  5. [ダイナミックリンク]
    で、
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択します。
  6. ダイナミックリンクのソースとしてのアラームの
    [入力値]
    を指定します。
  7. [形式]
    に、ソース変数の値を識別するプレースホルダー
    {0}
    を使用して、アラーム メッセージのテキストを入力します。
  8. 必要に応じて を選択し、リンクの方向を設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal