アラーム詳細ビュー
[アラーム詳細]
ビューは [アラーム概要]
または [アラームマネージャ]
から開くことができ、選択したアラームについての詳細情報を表示します。アラーム変数 | 説明 |
---|---|
現在の状態 | アラーム概要の現在の状態。[現在の状態] フィールドには、アラームロジックに応じた値が表示されます。 |
メッセージ | アラームがアクティブのときに表示されるアラームイベントと関連付けられたメッセージ。適用される最高のアラーム状態のメッセージが表示されます。 |
ステータス | [ステータス] には、アラームのすべての状態の組み合わせが表示されます。アラームのいずれかの条件が [アラーム中] または [未承認] の場合、そのアラームは [アラーム中] または [未承認] と表示されます。 |
重大度 | アラーム条件に割り当てられた優先度にマッピングされた数値。 1 ~ 250 (低) 251 ~ 500 (中) 501 ~ 750 (高) 751 ~ 1,000 (緊急) |
確定済み | アラームが確定済みかどうかが表示されます。 |
未確定 | アラームが未確定の場合に表示されます。 |
禁止状態 | 1 つのアラームに複数の禁止状態がある場合、最も高い禁止状態のアイコンが表に表示されます。アイコンが表示されない場合、アラームは品質が高く、無効化、抑制、延期されていません。 |
名前 | アラーム イベントを生成したアラーム オブジェクトの名前。 |
ソース変数 | イベントによってモニターされる変数。 |
品質 | 障害アラームが発生した場合は、障害情報が表示されます。 良好 - アラームが障害状態ではない 不良 - アラームが障害状態: コントローラに到達できないか、IBA/TBA の InFaulted 変数が [真] に設定されています。 |
イベント時間 | アラームイベントが発生した日時。 |
アラーム中時間 | 選択したアラームがアラーム状態に入った時間。 |
アラーム外時間 | 選択したアラームが正常状態またはアラーム外状態になった時間 |
延期期間 | 新しい状態変更の通知を防ぐために、選択したアラーム条件が延期されるデフォルトの時間です。延期期間がプロジェクトのアラームに割り当てられている |
最大時限延期済み | アラームを延期できる最長時間。 |
延期時間 | 選択したアラームが延期された時間。 |
延期解除時間 | 選択したアラームが延期解除された時間。これはアラームが現在延期されている場合に、延期期間が切れたときにアラームが自動的に延期解除される時間です。 |
有効化時間 | 選択したアラームが有効になっていた時間 |
無効化時間 | 選択したアラームが無効になっていた時間。 |
抑制時間 | 選択したアラームが抑制された時間 |
抑制解除時間 | 選択したアラームの抑制が解除された時間。 |
ご質問やご意見