OPC UA サーバーによって表示されるアラームを表示する
OPC UA 準拠の生産システムで共有されるアラームタグを使用するために、OPC UA サーバーによって表示されるアラームを確認します。その後、アラームを表示したり、さまざまなベンダーのアラームタグを使用することができます。
- [プロジェクトビュー]で[OPC-UA]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]の[クライアント]の[イベント]で[アラーム]を選択します。
OPC UA
ご質問やご意見