重要なユーザー情報

本製品の設置、構成、操作、メンテナンスを行う前に、本書と本機器の設置、構成、操作に関する追加リソースのセクションで一覧表示されている説明書をお読みください。ユーザーは、適用されるすべての規範、法律、規格の要件に加え、設置配線に関する指示に精通している必要があります。
ユーザーは、(i) https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/legal-notices/software-cloud-services-agreement.html で入手可能なソフトウェアおよびクラウド サービス契約の条件、および (ii) 製品に提供または組み込まれるソフトウェアに適用される可能性のある製品固有の第三者ライセンス条件 (以下「製品固有の条件」) を遵守することに同意するものとします。
設置、調整、運転開始、使用、組立、解体、メンテナンスを含む作業は、訓練を受けた作業員により、適切な実施規則に従って実施する必要があります。
本機器が、メーカーが指定する方法以外で使用されている場合、本機器が提供する保護機能が損なわれる可能性があります。
本機器の使用または応用による間接的な損害、またはその結果生じる損害について、Rockwell Automation, Inc. は一切の責任を負わないものとします。
本マニュアルの例や図は、説明の目的のために掲載されています。特定の設置と関連する変数や要件が多いため、Rockwell Automation, Inc. は例や図をベースに実際に使用した場合、責任を負うことはできません。
本マニュアルに掲載されている情報、回路、機器、ソフトウェアの利用に関して特許上の問題が発生して も、Rockwell Automation, Inc. は責任を負わないものとします。
Rockwell Automatio, Inc. の書面による許可なしに、本マニュアルの全部または一部を複製することは禁止されています。
本マニュアルでは、必要に応じて、安全に関する注意事項を説明しています。
警告:
危険な環境において爆発を引き起こし、人身傷害や死亡、物的損害、経済的損失につながる可能性のある慣行や状況に関する情報を特定します。
注意:
人身傷害または死亡、物的損害、または経済的損失につながる可能性のある慣行または状況に関する情報を特定します。注意を向けることにより、危険を特定し、危険を回避し、生じる可能性のある損害を認識できます。
重要:
製品を正しく使用し、理解するために重要な情報を特定します。
また、特定の注意事項を記載したこれらのラベルが機器の上や内部に貼られている場合もあります。
感電の危険:
危険な電圧が存在する可能性があることを警告するために、ドライブやモーターなどの機器の上または内部に貼ることがあるラベル。
やけどの危険:
表面が危険な温度に達する可能性があることを警告するために、ドライブやモーターなどの機器の上または内部に貼ることがあるラベル。
アーク閃光の危険:
潜在的なアーク放電を警告するために、モーターコントロールセンターなどの機器の上または内部に貼ることがあるラベル。アーク放電は重傷または死亡の原因となります。適切な個人用防護具 (PPE) を着用してください。安全作業慣行と個人用防護具 (PPE) に関するすべての規制要件に従ってください。
このドキュメントのテキストには、次のアイコンが表示される場合があります。
ヒント:
有用な情報を識別し、プロセスの実行や理解を容易にします。
Rockwell Automation は、この業界や本書で現在使用されている用語の中には、テクノロジーにおける包括的な表現を目指す動きと一致しないものがあることを認識しています。当社は、業界の同業他社と積極的に協力し、当該用語に代わる表現を模索し、当社の製品とコンテンツに変更を加えています。現在、まだ当社のコンテンツには当該用語が見られますが、変更の途中であることをご理解ください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal