UIPopulator NetLogic を実装する

UIPopulator NetLogic を実装する

NetLogic をグラフィックオブジェクトに向けます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UIPopulator]
    を選択します。
  2. 上部の
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [変数]
    を選択します。
  3. 変数にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、
    ModelObject
    と入力します。
  4. [ModelObject]
    の横の
    [Int32]
    を選択し、
    [NodeId]
    を選択します。
    ヒント: 必要なオプションが表示されない場合は、
    [すべて表示]
    チェックボックスを選択します。
  5. [ModelObject]
    [
    ProjectName
    ]
    [UI]
    [MainWindow (type)]
    [リストボックス1]
    [選択された項目 (Pointer)]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal