- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
垂直方向レイアウトを作成する
垂直方向レイアウトの定義は、自動生成されたグラフィック要素を期待どおりに分散するために必要です。
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で[水平方向の配置]を[右端]に設定します。
- [垂直方向の配置]を[ストレッチ]に設定します。
ご質問やご意見