- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
制約付き変数を作成する
ゲージにリンクされる上限と下限の値制限を持つ変数を作成します。
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、ConstrainedVariableと入力します。
- [プロパティ]で、[ConstrainedVariable (Int32)]を30に設定します。
- [ConstrainedVariable]を右クリックして、 を選択します。
- [EURange]で、プロパティを設定します。
- [制約]を[真]に設定します。
- [上限]を50に設定します。
- [下限]を20に設定します。
ご質問やご意見