コンボボックスを追加および構成する
コンボボックスを追加し、ダイナミックリンクを定義して、スタイルシートピッカーを作成します。ランタイムにアプリケーションのスタイルを変更するには、コンボボックスを使用します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で次の間のダイナミックリンクを作成します。
- [モデル]と
- [値のパスの表示]と{Item}@BrowseName
- [選択された値のパス]と{Item}@NodeId
- [選択された値]と{Session}/StyleSheet@Pointer@Value
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見