- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザーを作成する
UI で時計ラベルを表示するか非表示にするかを制御するカスタム プロパティを持つユーザー タイプを作成します。
- ユーザーを作成:
- [プロジェクトビュー]で 、[セキュリティ]を展開します。
- [ユーザー]を右クリックして を選択します。
- ユーザーにカーソルを合わせ、を選択し、UserPersistentSettingsと入力します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、[変数]を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、ShowClockと入力します。
- 変数の横の[Int32]を選択し、[Boolean]を選択します。
- ユーザー タイプを作成:
- [タイプビュー]で、[セキュリティ]をダブルクリックし、[ユーザー]をダブルクリックします。
- [プロジェクトビュー]から、[UserPersistentSettings]を[タイプビュー]にドラッグします。
- 新しいユーザータイプのフォルダーを作成:
- [ユーザー]を右クリックして を選択します。
- フォルダーにカーソルを合わせ、を選択し、UsersPersistentSettingsと入力します。
- 永続的な設定を持つユーザーを追加します。
- [プロジェクトビュー]で、[UserPersistentSettings]にカーソルを合わせ、を選択し、Bobと入力します。
- [Bob]を[UsersPersistentSettings]にドラッグします。
- [プロパティ]で、[パスワード]をtestに設定します。
- [UsersPersistentSettings]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]ペインで、[パスワード]をtestに設定します。
- ユーザーにカーソルを合わせ、を選択し、Janeと入力します。
ご質問やご意見