データグリッドを作成する

速度、加速度、トルクなどのモーターのプロパティを表示するデータグリッドを作成します。
  1. データグリッドの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし
      [新規]
      [データコントロール]
      [データグリッド]
      を選択します。
    2. データグリッドにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して
      MotorDataGrid
      と入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [モデル]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [MotorObjects]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  2. モータ名列の構成:
    1. [プロパティ]
      [データグリッド列1]
      をダブルクリックし、
      MotorNameCol
      を入力します
    2. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      プロパティと
      [エイリアス]
      {Item}
      [Motor@BrowseName]
      の間にダイナミックリンクを作成します
      ヒント:
      @BrowseName
      属性を選択するには、下部の
      [属性]
      ドロップダウン メニューから選択します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    3. [並べ替え基準]
      プロパティと
      [エイリアス]
      {Item}
      [Motor@BrowseName]
      の間にダイナミックリンクを作成します
      ヒント:
      @BrowseName
      属性を選択するには、下部の
      [属性]
      ドロップダウン メニューから選択します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    4. [タイトル]
      Motor Name
      に設定します
  3. モータ速度列の作成:
    1. [プロパティ]
      [列]
      の横にある
      Add
      を選択し
      [テキスト列]
      を選択します。
    2. 列名をダブルクリックし、
      MotorSpeedCol
      を入力します
    3. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      [エイリアス]
      {Item}
      [Motor]
      [Speed]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    4. [タイトル]
      Speed
      に設定します
  4. モータ加速度列の作成:
    1. [プロパティ]
      [列]
      の横にある
      Add
      を選択し
      [テキスト列]
      を選択します。
    2. 列名をダブルクリックし、
      MotorAccelerationCol
      を入力します
    3. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      [エイリアス]
      {Item}
      [Motor]
      [Acceleration]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    4. [タイトル]
      Acceleration
      に設定します
  5. モータトルク列の作成:
    1. [プロパティ]
      [列]
      の横にある
      Add
      を選択し
      [テキスト列]
      を選択します。
    2. 列名をダブルクリックし、
      MotorTorqueCol
      を入力します
    3. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      プロパティと
      [エイリアス]
      {Item}
      [Motor]
      [Torque]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    4. [タイトル]
      プロパティ値を
      Torque
      に設定します
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal