- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
アプリケーションロジックを作成する
ラベルと ClockLogic または System オブジェクトの間にダイナミックリンクを作成します。
- [プロジェクトビュー]で、[DateTimeLabel]を選択します。
- [プロパティ]で、[テキスト]と次のいずれかの間にダイナミックリンクを作成します。
- 。
- 。
- 。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ヒント:ダイナミックリンクの作成時に、[形式]を使用して、別の日付と時刻の形式を選択します。ClockLogic から時刻を取得する場合は、[時間]または[UTCTime]ノードを展開して、[年]、[月]、[日]、[時間]、[分]、および[秒]変数にアクセスします。
ご質問やご意見