インターフェイスを NetLogics と統合する

インターフェイスを NetLogics と統合する

NetLogic をアプリケーション インターフェイスと統合します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [UI]
    [MainWindow (type)]
    を展開します。
  2. [ランダム データの挿入] ボタンを構成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [InsertButton]
      を選択します。
    2. [イベント]
      [MouseClick イベント]
      の横で、
      Add
      を選択し、
      [
      ProjectName
      ]
      [データストア]
      [埋め込みデータベース1]
      [EmbeddedDatabase1NetLogic]
      [InsertRandomValues]
      を選択します。
  3. [ラベルにクエリを表示] ボタンを構成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [RunQueryButton]
      を選択します。
    2. [イベント]
      [MouseClick イベント]
      の横にある
      Add
      を選択し、
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [QueryResultLabel]
      [QueryResultLabelLogic]
      [RunQuery]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal