変数を作成する

変数を作成する

現在の温度を示す変数を作成します。
  1. 変数の作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [変数]
      を選択します。
    2. 変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      Temperature
      と入力します。
  2. 変数の構成:
    1. [プロパティ]
      [Int32]
      を選択し、
      [Float]
      を選択します。
    2. [Temperature]
      を右クリックして、
      [新規]
      [範囲]
      を選択します。
    3. [EURange]
      [上限]
      100
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal