ユーザーを追加する

異なるロケールのユーザーを追加します。
前提条件
it-IT ロケールを追加します。「ローカライゼーション辞書にロケール言語を追加する」を参照してください。
  1. ユーザーを追加するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、
    [セキュリティ]
    フォルダーを展開します。
  3. [ユーザー]
    を右クリックして、
    [新規]
    [ユーザー]
    を選択して、2 人のユーザーを作成します。
  4. 各ユーザーにカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択して、次のように入力して、ユーザーの名前を変更します。
    • Alice
    • Tim
  5. [プロジェクトビュー]
    [Alice]
    を選択します。
  6. [プロパティ]
    で、
    [ロケール]
    it-IT
    に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal