アプリケーションを MQTT クライアントとして構成する
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) は、メッセージブローカーに基づく ISO 標準のプロトコルであり、メッセージブローカーは受信者クライアントへのメッセージの配信を担当します。
アプリケーション例

ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
MQTTClient.zip前提条件
- NuGet ギャラリーを追加する |MqttNet サードパーティー ライブラリ。
- プロジェクトを開発するには
- プロジェクトを保存する。
[実行]
ご質問やご意見