変数を作成する

変数を作成する

コントローラから受信した生データを模倣した変数と、コントローラ データを温度ユニットとして表示するアナログ変数を作成します。
  1. コントローラから受信した生データを模倣する変数を作成します。
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [変数]
      を選択します。
    2. 変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      FromPLC
      と入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [FromPLC (Int32)]
      プロパティの値を
      60
      に設定します。
  2. コントローラのデータを温度単位として表すアナログ変数を作成します。
    1. [プロジェクトビュー]
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [アナログ変数]
      を選択します。
    2. [AnalogValue]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [FromPLC]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    3. ダイナミックリンクの横にある
      <なし>
      を選択し、
      [温度: 摂氏度]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal