変数値

変数値はランタイムに表示されます。

変数値の設定

変数値は、以下を指定することによって設定できます。
  • 固定値
  • 変数タイプまたはオブジェクトタイプ定義から継承された値
  • 別の変数値に基づいて変数値を設定するダイナミックリンク
    ヒント: フィールドデバイスまたはコントローラからの値を使用して表示するには、タグと変数をプロジェクトにインポートして同期する必要があります。フィールドデバイスまたはコントローラからインポートされた変数には、値の転送に使用された通信プロトコルタイプのタグが付けられます。詳細については、「通信ドライバ」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal