情報モデル

情報モデルは、プロジェクト内のノードを整理します。メイン プロジェクト ノードはルートノードです。
ヒント: ノードは、プロジェクト内の任意のオブジェクト、オブジェクトタイプ、変数、変数タイプ、カスタム データタイプ、またはメソッドです。
注: ノードと情報モデルの詳細については、「用語辞書」を参照してください。

ノード情報モデル

ノード情報モデルは、ノードの構造と特性を記述する一連のノードを示します。
たとえば、Motor オブジェクトは Stator オブジェクトと Crankshaft オブジェクトで構成できます。これらの各オブジェクトには、そのプロパティを記述する変数を含めることができます。

プロジェクト情報モデル

プロジェクト情報モデルは、プロジェクト内のすべてのオブジェクト、オブジェクトタイプ、変数、変数タイプ、カスタム データタイプ、またはメソッドを含むルートプ ロジェクト ノードの情報モデルです。
ルートノードの名前は、プロジェクトの名前です。ノードはフォルダーに整理できます。
MyProject のルートノードと子孫ノード
プロジェクトの構造は、マシンの物理構造を反映させることができます。
ヒント: 物理環境で表示されるようにアプリケーションでモジュラー マシンを構成すると、プロジェクトでの管理が容易になります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal