サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加する

サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加する

CSPROJ
プロジェクトファイルを編集して、サードパーティ製 .NET ライブラリを追加します。
前提条件
Visual Studio Code をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加するには
  2. ライブラリの .NET アセンブリを
    ProjectFiles/NetSolution
    プロジェクトフォルダーにコピーします。
  3. メイン ツールバーから
    [.NET ソリューションを開く]
    を選択します。
    デフォルトの外部コード エディターが開きます。
    ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとして
    Visual Studio®
    2022 または
    Visual Studio Code
    を使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
  4. Visual Studio Code で
    CSPROJ
    プロジェクトファイルを開きます。
  5. 次の
    <Reference>
    エレメントを
    <ItemGroup>
    エレメントの子として追加します。
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    追加するライブラリ。例:
    MyLibrary
    path
    1 からライブラリへのパス。例:
    "MyLibrary.dll"
    。プロジェクト ディレクトリにライブラリへのパスを含めて、Project .NET ソリューションをさまざまなデバイスでコンパイルできるようにします。これにより、他のデバイスからプロジェクトにアクセスするたびに、ライブラリが正しく参照されます。
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    ライブラリがデフォルト
    ProjectFiles/NetSolution
    で設定されているフォルダーとは異なるフォルダーにある場合は、それに応じてパスを指定します。
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. CSPROJ
    ファイルを保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal